This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:混合动力模式恢复时间

Guru**** 2536440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055861/bq24800-hybrid-power-mode-recovery-time

器件型号:BQ24800

大家好、

客户询问当输入电流低于0x3f 设置的96%时混合动力模式的恢复时间。

它们已在寄存器中正确启用混合功率模式并禁用峰值功率模式。 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike、

    什么是客户混合升压模式设置?  延迟时间称为快速 DPM 抗尖峰脉冲时间 (FDPM_DEG)、可通过寄存器选择50us、150us (默认值)和250us。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您在这方面的帮助、客户正在使用默认设置150us。

    他们测量到系统板上的恢复时间为4ms、这是预期行为吗? 是否有任何方法可以缩短恢复时间?

    客户希望电池充电速度更快。 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    另请按如下所示更新波形、充电器将在 BST_STAT 拉高6ms 后开始为电池充电。 是否有任何方法可以缩短恢复时间? 谢谢你。

    CH1:BST_STAT#

    CH2:适配器输入电流

    CH3:电池电流

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前是假日周、下周一将再次入住。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢客户对此的支持、再添加一个来自客户的波形。

    它显示、即使充电器总功率设置点(0x3FH)下的系统输入电流、充电电流也太小或没有充电。

    是由充电器延迟时间、采样率还是其他原因导致的?

    CH3:系统输入电流

    CH4:电池充电电流

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike、

    我看到混合升压在150us 抗尖峰脉冲时间后激活。 停用混合升压模式的抗尖峰脉冲时间处于类似的范围内、该范围不可调。 (不确定如何测量4ms)。 为了避免频繁进入和退出混合升压模式、建议使用250us 抗尖峰脉冲时间。 请注意、由于电感器压摆率和系统动态特性、混合升压具有响应时间、您可能仍会看到适配器电流尖峰、但平均电流会大幅降低至低于电流限值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的评论。 考虑到电感器电流和压摆率、当退出升压模式并进入充电模式时、可能会有延迟时间。

    此致、

    Mike