This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:OCL 的响应时间

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054206/tps563210a-response-time-of-ocl

器件型号:TPS563210A

大家好、

请问 OCL 的响应时间是多少? 如果出现过流、限制电流需要多长时间?

最棒的
Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    对于 OCP,您可以参考数据表的第11页以供参考。  

    TPS563210A 是一款 DCAP 谷底控制器,可感应电感器电流。 如果电流高于 OCL,则不会初始化新的脉冲。 因此,此时间最多在一个时钟周期内。

    BRS、

    年轻  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    感谢您的回复。

    那么、您意味着响应时间小于一个周期? 但一个周期的时间长度取决于 VIN、VOUT 和其他因素、您能否告诉我如何计算大致的响应时间范围?

    最棒的
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于 OCP 仅在重负载时发生,因此频率/周期时间几乎是恒定的。响应时间非常短,您可以使用差动电感器值检查 OCP 值以检查差异。  

    对于响应时间,您可以参阅下图。  

    在最坏的情况下,如果电感器谷值刚好高于 OCP 限值几乎接近下一个周期,它将需要“等待”接近1个周期时间。 请注意,这是最坏的情况,您仍然可以获取已被视为此差异的 EC 表值。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    感谢 您的支持、请允许我再问一个问题。

    如何计算断续导通和关断时间? 数据表描述了1个周期和7个周期、这意味着时钟周期(1/fsw)? 或者它与软启动时间相关、因此我们应该向它添加软启动时间?

    我们正在进行短路测试、发现打嗝的导通和关断时间比我们想象的要长得多。

    最棒的
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、它与 ss 时间有关。

     

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    请告诉我如何计算断续导通和关断时间?

    最棒的
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1个周期表示软启动时间、  

    断续导通时间等于软启动时间,断续关断时间等于 ss 的7倍。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    最棒的
    Zeming