This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:用于多节电池配置的单个 PCBA

Guru**** 2615965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050685/bq79616-q1-single-pcba-for-multi-cell-configuration

器件型号:BQ79616-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们计划使用单个 PCB 和组装来支持8S、12S、14S 等多节电池配置

数据表建议、对于未使用的通道、需要移除电阻器/电容器、如下所示。

这将导致多个 PCB 组件支持不同的系统。 是否有任何建议使用单个 PCB 组件来支持多个电池组电压系统?

如果我将所有未使用的电池输入连接在一起并对电缆模块中的 BAT 堆栈电压(最顶部的电池)短路、是否存在任何问题?

 

此致、

Vasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasanth、

    那么、您说您要将顶部电池短接至 BAT、并为这些电池安装电阻器和电容器? 是的、这应该可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、没错。 因此、对于6S 至16S 的电池、我可以使用单个 PCB 组装。 只需将未使用的电池连接短接至 BAT 即可。

    此致、

    Vasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasanth、

    是的、我们预计不会出现任何问题。 热插拔需要电容器、但我们展示了电阻器的非填充情况、主要是出于 BOM 成本的原因。 如果您想保留所有这些组件、这应该是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、在同一个主题中、如果我们在电池上保持所有电阻器和电容器饱和并保持短路、我的问题是什么? 我理解这应该仍然有效。 这意味着-我们设计 了16节串联电池、保持电阻和电容器网络连接、但电池上未使用的短接电池并连接到 BAT。

    请确认。 此致、
    Sachin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、

    很抱歉耽误你的回答。 是的、您可以在少于16节电池的设计中保持这些器件处于填充状态。