This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54232:原理图审阅

Guru**** 2814635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056309/tps54232-schematic-review

器件型号:TPS54232

大家好、

我们的 DIN TPS54232有一款很好的新器件

有一件事需要您的支持!
请帮助检查此 SCH、THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Ruby 将对此进行检查,并很快向您提供反馈。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kygo

    很抱歉耽误你的时间。 应用是否使用3.3V 转换为3.3V? 负载是多少? 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    与客户讨论后,我们更新了 SCH 并参考附件(L 数据表)!

    IO= 1.6AA

    请帮助检查此 SCH、THx

    2、原因本例需要设计 电源序列、如何设计和 计算 THx

    e2e.ti.com/.../3010.MSS7348_2D00_153MEC_5F00_APP-REV01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kygo

    很抱歉耽误你的时间。 以下是我的评论:

    1.对于输入电容、我建议使用22uF + 0.1uF。

    2.对于电源序列、您是否要告诉我详细的要求?  可通过 PG 引脚和 EN 引脚(使用主器件的 PG 信号控制 SLaver 器件的 EN 引脚)或 SS 引脚和 EN 引脚实现电源序列。 (EN 设置阈值电压、SS 设置 EN 启用器件后的软启动时间)

    电感器有点大。 大电感器是否存在任何特殊问题? 我建议选择产品说明书中所示的 kind = 0.35。

    4、对于输出电容、TPS54232是否为 CPU 供电? 负载是否需要低纹波? 我看到 Cout 相当大。  

    5、如果您更改电感值、请同时更改补偿值。 您可以参考 webench 来进行设计。

    如果有任何问题、请告诉我。

    谢谢。

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruby

    感谢您的帮助! 我将与客户讨论

    在  我计算启动时间之前、您能帮我确认我的计算是否正确吗?

    获取 Vcc5V 后的 TPS54232将需要9.28mS (4ms+5.28mS)来提供 Vcc3V3

    (4ms=C21*0.8/2U)

    (对于 EN 引脚、T=R*C=R9*C18=5.28mS)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和 电源序列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    您可以帮助确认 我计算  的启动时间是否正确? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kygo  

    很抱歉耽误我的时间! 我想知道您是否只能使用 SS 引脚实现启动时间、而只能为 EN 引脚使用电阻器、而不是 RC 电路?  

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Kygo

    请参阅下图、只需为 EN 引脚使用电阻分压器、并为 SS 引脚使用电容。 因为当您计算 EN 的上升时间时、不仅是 Vin 为电容器充电、而且 IC 内的电流源也会为 IC 充电。 恐怕 (对于 EN 引脚、T=R*C= R9*C18=5.28mS)不正确。 请参阅下面突出显示的块。 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    谢谢!

    明白了、 我将与客户讨论 仅使用 SS 引脚!

    我是否可以知道 TPS54232在获得 Vcc5V 后需要4ms 来提供 Vcc3V3,它是否正确?THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kygo

    如果您使用10nF 至 SS 引脚、并使用 EN 电阻器、则上升时间应为4ms、但您可能会考虑一些差异。 谢谢。

    BR

    Ruby