This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8555EVM:与 LP8555EVM 关联的软件无法正常工作。

Guru**** 1838410 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8555EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051723/lp8555evm-software-associated-with-the-lp8555evm-is-not-working-properly

器件型号:LP8555EVM

大家好、TI、我最近购买了您的 LP8555EVM 电路板。 我一直遇到软件问题。  当我启用背光并调节亮度滑块时、它确实会使 LED 灯串更亮或更暗。 这里是我阅读文档的东西、它指出当我想要更改设置时、我必须禁用背光并将滑块的亮度旋转为0%。 当我执行此操作并更改设置并尝试重新启用背光并将滑块向右移动时、LED 不会亮起、并且 无法正常工作。 有时、当我尝试关闭 背光使能时、LED 会保持亮起且不会熄灭。 当 UI 重新启动 GUI SW 时、它将默认返回其原始设置、并且仅允许我在 LED 不 关闭或不 重新打开之前更改设置一次。 只需重新启动应用程序以调整设置、这就会带来不便。 我们使用 LP8555EVM 板进行测试、需要尽快解决此软件错误。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在研究这个问题、将尽快向您提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉缺少此主题、问题是否仍然存在?