This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5946:我能否使用 TLC5941级联 TLC5946?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5941, TLC5946, TLC5944, TLC5947, LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057024/tlc5946-can-i-cascade-a-tlc5946-with-a-tlc5941

器件型号:TLC5946
主题中讨论的其他器件:TLC5941TLC5944TLC5947LP5036

大家好、

"我想使用 TLC594x 系列(这是系列吗?) 来驱动不同的 LED。 我有红色、绿色、蓝色、白色、橙色、 和 UV LED、它们都具有不同的正向电压、我将使用正向电流来驱动它们。  我想级联三个电流驱动器:两个 TLC5946和一个 TLC5941。 我是否能够将5946和5941级联在一起? 在  三个 TLC594x 中、控制 PWM 调光的代码将是相同的。 这听起来不错吗?"

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    是的、理论上它可以工作。 我很好奇客户为什么要混合使用 TLC5941和 TLC5946?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    感谢您的回答! 好的、好的。 我一直在查看更多 TLC594x、并注意到 TLC5947和 TLC5944。

    对于一些背景:

    我有24个不同的 LED (5个红色、5个蓝色、5个绿色、4个白色、5个橙色)、需要介于8-20mA 之间、具体取决于 LED 颜色。 我想使用24通道30mA TLC5947为其供电、并使用 PWM 在打开不同颜色的 LED 时改变电流。 LED 的每种颜色都会在不同的时间亮起(例如、所有红色亮起、然后熄灭、所有绿色亮起、然后熄灭等)、因此我可以使用 PWM 来更改特定时间亮起的 LED 的输出电流。

    我还有5个需要55mA 电流的 UV LED。 我想使用60mA TLC5944为这些器件供电。

    我只有一个 Raspberry PI 为这些驱动器供电、因此我想知道我是否可以级联两个驱动器(5946和5944)并使用 PWM 针对特定电流打开它们?

    除了我的回答:TLC5947和 TLC5944是否具有相同的通信协议? 那么、我可以使用相同的连接将它们级联、并将它们视为相同的器件(只是以不同的方式对输出进行编号(例如、代码中的0-23、24-40)?

    谢谢  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    我认为 TLC5946和 TLC5944可以级联到一个系列中、控制方法也是一样的。  TLC5946的 XHALF 引脚的一些详细信息有所不同。 但我以前没有尝试过,只能说 理论上它可以工作。

    在这里、我建议使用另一种解决方案 LP5036、这是一款36通道器件、每个通道的电流为35mA。 并联2个器件可获得70mA 电流能力。 因此、对于需要24通道用于光学光 LED 和5 * 2通道用于 UV LED 的客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    感谢您的深入见解! 遗憾的是、我们无法使用 LP5036、因为它的精度不够高、并且调光一次控制3个输出。 不过、感谢您的建议。

    TLC5947和 TLC 5944是否具有相同的控制机制? 我们可以使用相同的代码来运行它们吗? 我们可以级联它们吗?

    我还想知道是否可以在5947上执行并行输出以使电流输出加倍? 这是什么样的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    是否有任何更新?

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

     在今天进行一些设计之后、我有两个问题:
    (1)能否将输出组合到5947上的单个 LED? IE。 我可以使用两个5947为一个 LED 供电、以便获得2*30mA 输出吗? 您能给我展示一下它的外观原理图吗?
    (2)能否为5946实现双倍输出? (与问题1相同)
    (3)是否可以级联5947和5946?
    感谢你的所有帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    LP5036可通过颜色寄存 器单独控制所有输出、而亮度寄存器可一次调整3个输出。

    对于 TLC5947、TLC5944和 TLC5946的数据格式不同。 TLC5947具有24个输出、完全需要12 x 24位。 它也没有直流功能。

    所有 TLC 器件的输出均为电流阱。 因此、您可以将2个通道组合在一起以获得更高的电流能力。  只需将2个输出引脚连接在一起并连接到 LED 的阴极即可。

    我认为可以级联 TLC5947和 TLC5946、因为它们都是移位寄存器。 但由于它们的控制方法有很大不同、因此它会非常复杂。 TLC5946首先需要设置直流值和额外的 GSCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、


    感谢 你的帮助。

    这很有用。

    此致、