This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A80:0.8V 输出

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A80, TPS7A94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057455/tps7a80-0-8v-output

器件型号:TPS7A80
主题中讨论的其他器件: TPS7A94

你(们)好

从数据表第9.1.5节中、该表显示了1.2V、3.3V 5V 输出及其 RFB_PG (顶部)|| RFB_PG (底部)

您能不能告诉我0.8V 输出、 RFB_PG (顶部)|| RFB_PG (底部)的值

此外、还请帮助我了解有关 ICL 设置(%) 和 PG 阈值(%)的更多信息

此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

               要获得0.8V 输出、请短接 FB 引脚和 OUT 引脚(RFB_TOP = 0Ω Ω、RFB_Bottom =不组装)。 TPS7A80没有 PG 引脚。 您能否验证此主题中是否引用了正确的器件? 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  、Srikanth

    感谢您的回复

    输出0.8V、短接 FB 引脚和 OUT 引脚
    在这种情况下、最大输出电流是否为1A?

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有另一个问题、  

    设计目标是输入 VIN = 2.5V、输出 Vout = 1.8V、ICL = 80%
    1.根据公式3_ PG (顶部),RFB_计算 RFB、此时 PG (底部)、VFB_应选择什么 PG (典型值)? 电压范围是0.19 ~ 0.21还是(VIN VDO)~ 0.2V?

    2:如何计算和确定表9-1中的 PG 阈值参数

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

               TPS7A80的电流限制不可编程、并且它没有 PG 引脚。 请验证此主题中是否引用了正确的器件。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家,您好

    很抱歉,MPN 是  TPS7A94而不  是 TPS7A80 ,请帮我确认以上问题。

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我正在研究这一点、明天结束时我会再回来。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家,您好

    谢谢、晚安、我期待您的回复。

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

              请从11月29日发布的第一个问题开始、在下面查找我对您的问题的答复:

    (1) RFB_PG (顶部)和  RFB_PG (底部)设置输出电压值。 连接到 NR/SS 引脚(RNR/SS)的电阻设置输出电压。 我们有一个内部150uA 电流源、该电流与 RNR/SS 的乘积 可设置 输出电压。  对于0.8V 输出、我们建议 将一个5.36KΩ Ω 电阻器连接到 NR/SS 引脚。 有关其他输出电压 值、请参阅数据表的表9-3以了解建议的 RNR/SS 值。

    (2) RFB_PG (TOP)和 RFB_PG (Bottom)(让我们将其称为 RFB_PG (NET))的并联组合的值将决定电流限制 ICL 的值。 如果 RFB_PG (NET) 小于10kΩ μ A、则电流 限制假定其标称值。 如果10kΩ< RFB_PG (NET) < 50kΩ、则 ICL 的值等于其标称值的80%、最后、如果 50kΩ< RFB_PG (NET) < 100kΩ Ω、 则 ICL 的值 等于其标称值的60%。 客户必须确定 PG 的输出阈值应为多少。 假设已选择85%的 VOUT (NOM)作为 PG 阈值、则需要 FB_PG 引脚上的电压为 VFB_PG = 200mV/0.85 = 235mV。 现在必须选择 FB_PG 反馈电阻器值、以便满足方程 VOUT (NOM)= VFB_PG*(1 +(RFB_PG (顶部)/RFB_PG (底部))(数据表中的方程3)、其中 VFB_PG = 235mV (在本示例中)。  

    (3)正如您提到的、设计案例是 VIN = 2.5V、VOUT = 1.8V、ICL = 80%。 PG 阈值也应由客户选择、假设 PG 阈值= VOUT (NOM)的85%。 如前所述、这将要求 FB_PG 引脚上的电压为 VFB_PG  = 235mV。 根据数据表的公式3、我们得到 RFB_PG (顶部)= RFB_PG (底部)*(((VOUT (NOM)/VFB_PG)- 1)。 此处 VOUT (NOM)= 1.8V、 VFB_PG = 235mV、如果我们假设 RFB_PG (底部)= 49.9KΩ Ω、则 RFB_PG (顶部)的输出电压等于~332.3KΩ Ω。 选择一个接近此值的电阻器值、将为您提供85% PG 阈值、并且由于49.9KΩ ΙΙ 332.3KΩ= 43.3KΩ Ω、因此也满足 ICL 等于其标称值80%的标准。  RnR/SS = 12KΩ Ω 有助于将 VOUT 设置 为1.8V。   

    我希望这有助于让您更清楚地了解 FB_PG 电阻器、ICL 和 PG 阈值。  如果您有更多问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  、Srikanth

    感谢您的回复。

    对于  TPS7A80、RFB_PG (顶部)和 RFB_PG (底部)、当 Vout = 0.8V 时、还请帮助确认 RFB、如何配置 PG (底部)。

    (要获得0.8V 输出、请短接 FB 引脚和 OUT 引脚(RFB_TOP = 0Ω Ω、RFB_Bottom =不组装)
    此回复是针对 tps7a80还是 tps7a94?)


    此时、电流限制功能不会生效、对吧? 那么最大电流是1A?

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

              请注意、TPS7A80没有 FB_PG 或 PG 引脚。 因此、我们无法连接 RFB_PG (顶部) 和 RFB_PG (底部)电阻器。 TPS7A80具有常规 OUT 和 FB 引脚。 因此、要在 OUT 引脚上获得0.8V 电压、您可以短接 OUT 和 FB 引脚(RFB_TOP = 0Ω Ω、RFB_Bottom =不填充)。 TPS7A80没有可编程电流限制功能。 我在11月29日的答复仅涉及 TPS7A80。  

    此致、

    斯里卡纳特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Srikanth

    感谢您的回复。

    很抱歉,我想知道  tps7a94,我写错了。

    对于  tps7a94 、RFB_PG (顶部)和 RFB_PG (底部)、当输出电压= 0.8V 时、请帮助确认 RFB、如何配置 PG (底部)。

    (要获得0.8V 输出、请短接 FB 引脚和 OUT 引脚(RFB_TOP = 0Ω Ω、RFB_Bottom =不组装)
    此回复是针对 tps7a80还是 tps7a94?)


    此时、电流限制功能不会生效、对吧? 那么最大电流是1A?

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

               '要获得0.8V 输出、请短接 FB 引脚和 OUT 引脚(RFB_TOP = 0Ω Ω、RFB_Bottom =不组装)。' 这是针对 TPS7A80的。  

            RFB_PG (TOP) 和 RFB_PG (Bottom) 不会设置 TPS7A94的输出电压。 它们设置 PG 阈值点和电流限制、 这两者均由用户确定。 TPS7A94没有 FB 引脚、因此无需 RFB。 我不确定我是否理解 PG (底部)的意思。 您能对此进行澄清吗? PG 引脚可通过值10kΩ≤ RPG ≤100kΩ 的上拉电阻器(RPG)上拉至 VIN。  

             我已在    12月2 日的上一篇文章中解释了如何为特定 PG 阈值点和特定 ICL 选择 RFB_PG (顶部)和 RFB_PG (底部)的值:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057455/tps7a80-0-8v-output/3917481#3917481。 在同一篇文章中、我已经解释说 一个5.36KΩ Ω 电阻器被连接至 NR/SS 引脚以获得所需的0.8V 输出电压。 如果帖子中有某些部分导致混淆、请告诉我、我可以尝试更好地解释它。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Srikanth  

    使用 RFB_ PG (顶部)和 RFB_ PG (底部)配置 ICL。 当 Vout = 0.8V 时、它是否遵循与 Vout = 1.2V、3.3V 等相同的原理 在下图中、

    注2是什么意思?

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS7A94的设计   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

               可编程电流限制功能仅在 VOUT ≥1.2V 时有效。 但是、即使 VOUT = 0.8V、PG 功能也能正常工作。 正确、在此输出电压(VOUT = 0.8V)下、电流限制将假定其标称值。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特