This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B28:规格检查

Guru**** 2520450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057407/tps548b28-spec-check

器件型号:TPS548B28

你(们)好  

规格是否指示最小纹波电压?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps548b28.pdf#page=36上的图8-22至8-26 显示了纹波电压。  

    输出电压纹波将取决于开关频率、输出电容和开关频率。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    明白了,谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    如果输出电容因纹波而增加、会导致浪涌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输出纹波电压是关键规格、并且需要显著的 Cout、则在需要考虑浪涌电流的情况下、存在可调软启动。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    TPS548B28的 VAN 传感器和 DCR 远程传感器之间的区别是什么?客户需要15A 0.85V +/-2%纹波、我可以使用 TPS548B28还是其他推荐产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vans 和 DCR 远程传感器?    该器件具有一个 VSN-引脚。   数据表的7.3.3.1遥感部分详细讨论了遥感。   遥感可补偿 PCB 迹线上的潜在压降、并有助于保持 VOUT 容差。

    DCR 通常是指电感器的电阻、而不是特定于 TPS548B28。  

    转到 Webench 设计 TPs548B28电源。   在左侧面板上、输出纹波可进行规范编辑  默认设计是使用1%