This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:原理图审阅

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056312/lp87702-q1-schematic-review

器件型号:LP87702-Q1

大家好、

我们的 DIN LP87702DRHBRQ1有一款很好的新器件

有一件事需要您的支持!
请帮助检查此 SCH、THx

此外、客户目前报告 LP87702-Q1上的电源正常(PG0)不会发生!  

黄色下方是 电源正常(PG0)波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    PG0仅监控 BUCK0、BUCK1和输入电压的电压电平。 我无法完全读取范围热中的时间刻度、但 PG0上升延迟了11ms、因此在范围热中可能不可见。 一旦受监控的电压达到正确的电平(PGx_RISE_DELAY 位)、LP87702D-Q1中的 Powergoods 就会有11ms 的延迟。

    • 客户是否可以 尝试测量降压输出电压和输入电压、并查看它们是否处于所需的监控阈值范围内(降压转换器为+-90mV、VANA 为+-10%)?
      • 1.2V 在范围内似乎约为1V
    • 是否已组装 R168?
    • 如果可能、他们可以尝试读取 BUCK_STATUS 寄存器(地址0x26)和 DIAG_STATUS (地址0x28)以查看 BUCK 和 VANA 的状态。

    原理图注释:

    • 如果使用 nINT、请检查是否填充了 R170。
    • 确保 C62直接放置在 VANA 和 AGND 引脚之间。
    • 确保 R87被组装、除非在其他地方有一个上拉电阻器。 WD_RESET 为开漏、需要一个上拉电阻器。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

    更新了、现在 PG1和 PG0都不能为高电平有效

    1.客户是否可以 尝试测量降压输出电压和输入电压、并查看它们是否处于所需的监控阈值范围内(降压为+-90mV、VANA 为+-10%)?

    2.1.2V 在范围内似乎约为1V

    >>LP87702K-Q1

    R168是否已组装?

    >>>未连接

    如果可能、您可以尝试读取 BUCK_STATUS 寄存器(地址0x26)和 DIAG_STATUS (地址0x28)以查看 BUCK 和 VANA 的状态。

    >>我们是否需要使用 EVM 工具来读取它? 或者是否有建议的工具?

    5.如果使用 nINT,请检查是否已组装 R170。 >>>是

    确保 C62直接位于 VANA 和 AGND 引脚之间。>>>是

    确保 R87被组装、除非在其他地方有一个上拉电阻器。 WD_RESET 为漏极开路,需要一个上拉电阻器。>>>是

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    [引用 userid="475887" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056312/lp87702-q1-schematic-review/3917042 #3917042">>LP87702K-Q1[/quot]

    是否意味着您使用的是 LP87702K-Q1、而不是原理图中所示的 LP87702D-Q1? 对于 LP87702K-Q1、VMON1必须为1.2V、而不是0.65V。 连接到 VMON1引脚的分压器将导致两个 PGOOD 保持低电平 、除非该分压器已被移除。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

    目前已经可以获得 PG0_RISE_DELAY=11ms!


    但 PG1仍然不是高电平有效! 是否有可能导致 R168未连接到任何电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我只是想告诉大家,萨米利应该能够在明天的某个时候答复你的最新答复。 谢谢你。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    感谢您的辛勤工作!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    器件 LP87702K-Q1和 PG0是否正常、但 PG1未激活? 如果器件是 LP87702K-Q1、您可以向我提供更新的原理图。

    [引用 userid="475887" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056312/lp87702-q1-schematic-review/3918580 #3918580">但 PG1仍然不是高电平有效! 是否可能导致 R168未连接到任何电阻器?[/QUEST]

    不需要 R168。  但是、Pg1需要一个上拉电阻器、因此 R122是必需的。 是否已组装 R69?

    LP87702K-Q1中的 PG1和 PG0之间的唯一区别是 PG1还监控降压输出。 因此、请使用万用表测量降压转换器的输出电压 、以获得直流电平的精确读数。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Samuli

    器件 LP87702K-Q1和 PG0是否正常、但 PG1未激活?

    >>>是

    如果器件是 LP87702K-Q1、您可以向我提供更新的原理图。

    >>>是否可以 离线与您分享原理图? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    让我们通过电子邮件继续。

    此致、

    Samuli Piispanen