This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:当5V 输出负载从400mA 增加到600mA 时、使用2 x AA 作为电源时会烧毁

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055322/tps61032-burns-out-when-the-5v-output-loading-increased-from-400ma-to-600ma-while-using-2-x-aa-as-power-source

器件型号:TPS61032

我们有一个使用 TPS61032的 PCB 电路设计。

针对两个输出负载设计的输出为5V/1A。 第1个负载为5V/400mA、第2个负载为5V/200mA。 

这适用于3级开关(0、1、2)电源系统。
SW1=0、全部关闭;
SW1=1、只有第一个负载(5V/400mA)打开
SW1=2、第1个(5V/400mA)和第2个负载(5V/200mA)均接通

===使用2节 AA 电池作为电源时遇到的问题===

当 SW1=1时、PCB 工作正常。 但是、当 SW1=2时、U2 (TPS61032RSAR)会立即烧坏。

注--

此电路设计的早期版本使用 TPS61023、该器件可毫无问题地支持来自相同2 x AA 电源的两个输出负载(总电压为5V/600mA)。
我们根据 TPS61032规范中的指导修改了电路。

***请提供帮助,谢谢! ***
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    让我检查一下它们的原理图和 PCB 布局、稍后提供反馈。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    感谢你的帮助。 请告知我们如何使用2节 AA 电池作为电源、使我们设计的电路支持超过5V/700mA 的输出?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    我认为布局在这里有主要问题。 此外、它们的原理图中没有足够的输出电容器。 我已经向您发送了消息。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    非常感谢您的建议。  工程师使用较大的电容器(186uF)进行测试、但仍然无法正常工作。  如果有机会、您能提供更多有关我们还应该尝试哪些其他方法(电路组件和/或 PCB 布局)的指导吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Philip  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您好、Philip、

      原理图

      请要求它们更改输出电容器、尤其是 ESR 大于30m 时。 如果没有 ESR、环路很难保持稳定;请确保186uF 是有效电容、而不是电容。

      2.如果有可用区域、它们可以在 SW 和 GND 之间添加缓冲器固定器(R+C 串联、0603封装);

      PCB 布局

      降低 VOUT 环路中寄生电感的最有效方法是缩短其环路长度而不是宽度。 它们可以 将 PGND PIN5、6、7与 VOUT PIN1、15、16之间的22uF 电容直接焊接到 IC 上、以缩短环路距离、并检查这是否起作用。

      不建议将其用作不在底层放置实心 GND 的2层 PCB。 请严格遵循有关 PCB 布局参考的数据表建议、尤其是对于 VOUT 引脚->COUT->PGND 引脚连接。 它们应该是宽的和短的。

      测试

      它们需要在切换负载时测试 VOUT 电压、在切换负载之前和切换负载时测试 SW-PGND 尖峰。 请使用最小循环方法来执行此测试。

      www.ti.com/.../slvaf30

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    非常感谢您的详细建议。  我们将尝试它们并提供更新。

    此致、

    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    现在是否有来自客户的任何更新?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    因为没有进一步的答复。 我关闭了该线程、如果您有任何更新、您可以在此处发布。 谢谢!

    -文豪