This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183 μ A:ノイズ対策についてのアドバイス

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054586/lm25183

器件型号:LM25183

LM25183を使用し、24V入力から5V出力 Ω(2A)を生成する回路を設計しております。Ω

御社サイトよりシミュレーションを行い、回路および部品選定を行っておりますが μ A

AW設計まで含めた設計に関して、CEマーキング取得に対するノイズ等についての μ A

アドバイスを頂く事は可能でしょうか?μ A

回路図、AW図の提供は可能です。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,伊藤:

    我在 下面的问题中使用谷歌翻译、但我不理解 AW 和 CE 的含义。

    使用 LM25183、我们正在设计一个可从24V 输入生成5V 输出(2A)的电路。
    
    我们从贵公司的站点执行仿真并选择电路和器件。
    
    有关设计的更多信息、包括 AW 设计、噪声等 

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AW 设计= PCB 布局设计
    CE 标记= EN61000-6-2/・EN61000-6-4/・EN61000-4-11

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,伊藤:

    我不理解您的问题?  您是指 EVM 布局和 CE 标志?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将关闭此问题、如果您有进一步的问题、您可以重新打开它