This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:为什么在省电模式下、在 TOFF 级期间 SW 电压往往为非 GND 值?

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057221/tlv62130-why-sw-voltage-tends-to-a-non-gnd-value-during-toff-stage-under-power-save-mode

器件型号:TLV62130

你(们)好

我对 PSM 下 SW 节点的波形有疑问:为什么在 TOFF 阶段 SW 电压往往会变为非 GND 值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn

    假期结束后、我们的美国团队将向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    当您说 Toff 时、我假设您所谈论的是 SW 节点上具有振铃的功率级。 这是高侧和低侧 FET 都关断的情况。 SW 节点值平均将接近 VOUT。 振铃是由于剩余的非零电感电流通过 FET 寄生电容衰减所致。 最终、电流会衰减至零、而振铃也会随着它衰减。  

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Amod

    我在下图中将整个周期分为3个部分(A、B 和 C)、并基于我之前的知识:

    • TON=A (高侧 MOSFET:导通、低侧 MOSFET:关断)
    • TOFF=B+C (高侧 MOSFET:关断、低侧 MOSFET:导通)

    我之前的问题主要是关于区域 C 中出现的振铃和最终稳定值、现在我基本上理解为什么振铃和稳定值是这样的、但您能否详细说明高侧和低侧 MOSFET 都会关断的原因和时间? 这与区域 C 的最终稳定值有关

    [引用 userid="19685" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057221/tlv62130-why-sw-voltage-tends-to-a-non-gnd-value-during-toff-stage-under-power-save-mode/3911779 #3911779"]这是高侧和低侧 FET 都关闭的时候[/quot]

    此外、我们是否有应用手册来说明省电模式的机制?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    基本上、当 LSFET 被关闭时、内部有零电流感测。 在输出电压需要高于误差放大器测量的特定设定值之前、HSFET 将保持关闭。 这可以降低开关频率、还可以在效率得到提升的这种状态下实现低静态电流。 有关 DCS 控制系统省电模式的一些说明、请访问 :www.ti.com/.../slyt531.pdf

    谢谢、

    模块