This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:电压测量

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056449/bq76952evm-voltage-measurement

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

虽然 BQ76952EVM、电池16和电池1的电压未在 BQstudio 软件中正确显示、但为什么会发生这种情况、以及如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、  

    您是否使用电池仿真器或真实电池来测试电池平衡?

    电阻分压器不是测试电池平衡的好方法、因为它们不会稳定。 您需要使用真实的电池来执行电池平衡测试。

    如何测试电池平衡?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是实际电池14s1p、我按照数据表中的建议进行了连接、除电池16和电池1之外的所有电压测量都很好、在2A 负载下使用变阻器放电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

     这些电池与电池组其余部分之间的电压差是多少?

    您是否正在尝试在放电期间实现电池平衡? 该器件应仅在充电期间或静置期间实现电池平衡(取决于配置)

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在放电期间无法进行电池平衡、放电期间测量的电池电压会关断(电池电压为3.6V、但在放电电池16和电池0期间显示大约1.5V)。 我是否必须校准电压(但其他串联测量正常)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    如果您使用的是真实电池、您是否未填充电池仿真接头? 这很奇怪。

    如果可能、您还可以上传此行为的日志和您的 gg 文件吗?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我移除了所有电池仿真器分流器。 我将在短时间内共享 gg 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池1电压为3.6V、我正在尝试在 BQ76952EVM 中进行充电测试、COV 保护被 gettinh 触发。 我绘制了过压电池的图形。  为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    您能否分享 EVM 的图片、以便我们可以看到连接和跳线设置。 您是否还可以发送.gg 文件、以便我们可以看到设置、如果您可以对 BQStudio 寄存器屏幕执行屏幕截图、效果会更好。

    您使用的充电器电压是多少? 您的图显示电池1电压变得非常高。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用58.8V (14s * 4.2V)的直流电源进行充电、您能告诉我您的女佣 ID 吗、以便我可以共享 CSV 和屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、  

    您可以在论坛中的此处发送友谊请求、在接受该请求后、您可以使用.gg 文件和您不希望在公共论坛中访问的任何信息发送私人消息。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon