This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202H:EN &FB 引脚在这些引脚上施加5V 电压时的泄漏电流

Guru**** 2504565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052965/tps54202h-leak-current-of-en-fb-pins-when-5v-is-applied-to-those-pins

器件型号:TPS54202H

大家好、

您能否支持以下问题?

向 EN 引脚施加5V 电压时、EN 引脚的泄漏电流是多少?

2. 在 FB 引脚上施加5V 电压时、FB 引脚的泄漏电流是多少?

 

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以询问您对这些项目的担忧吗? 为什么需要它们?

    通常,对于 EN 泄漏,此值应为 uA 级。 对于 FB 泄漏、该值约为 nA 电平(可能为0.x uA)。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Noriyuki

    我将关闭 E2E 案例、如果您有进一步的问题、您可以重新打开此案例。 谢谢。

    BR

    Ruby