This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:有效输出电容

Guru**** 2522530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052936/tps62913-effective-output-capacitance

器件型号:TPS62913

您好!  

TPS62913数据表列出了高达200uF 的有效电容(包括次级 LC 滤波)。 我能否检查这是指整个电源轨上还是仅在转换器输出端的最大电容?  

如果我们需要更大的电容、是否有任何方法可以补偿该电源以处理更多电容?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的问题。  

    TPS62913在内部得到补偿、可实现高达200uF 的有效电容。  请记住、直流偏置降额降低了陶瓷电容器的有效电容、 这将取决于所使用的输出电容以及输出电压。

    无法对大于200uF 的有效电容进行重新补偿。   需要大于建议的输出 电容的原因是什么?  它是 放置在本地还是放置在与器件的距离?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将关闭 E2E 案例、如果您有进一步的问题、您可以重新打开此案例。 谢谢。

    BR

    Ruby