This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386-Q1:输出纹波

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052770/tps54386-q1-output-ripple

器件型号:TPS54386-Q1

DAER  

根据前面的建议、TPS54386TPWPRQ1的1.2V 单向电感 L11从4.7uH 更改为10uF (电感值太小、无法进入 CCM 模式)、3.3V 单向电感 L12从10uH 更改为22uH。
在测试的10台机器中、9台机器输出端的电感物理振动大于20Khz、这减少了物理振动噪声对回转仪正常运行的影响、但一台机器的纹波变得更糟、 而故障影响显示在附件中 SW 引脚的波形图中。

提前感谢您的任何参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ray  

    您的目的是什么?  是否要使纹波频率大于20kHz?

    如果是、则权变措施是减少 Cout 或添加虚拟负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ray

    我将关闭 E2E 案例、如果您有进一步的问题、您可以重新打开此案例。 谢谢。

    BR

    Ruby