This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616JEVM:JEITA

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056820/bq25616jevm-jeita

器件型号:BQ25616JEVM

尊敬的团队

该附件是 BQ25616J 硬件设置、

R12、R20、R24、R22必须修改电阻并调整可变电阻组的值、
JP11、JP12短接、JP21接地。

如何计算 T1。  

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    如9.3.7.4.1充电模式期间 JEITA 指南合规性(BQ25616J)中所述、用户定义 T1和 T5、然后计算 RT1和 RT2。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    客户使用计算工具提供的计算表、RT1=5.3K、RT2=31.14K 您在该规格上写下的值、
    计算值是10度到45度的 JEITA 间隔值、
    它不是20度到45度的 JEITA 间隔值、

    您能否帮助检查 图12中的 T2和 T3的值?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    T2和 T3分别应为10C 和45C。

    谢谢、

    宁。