This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:与 LM76005相比

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005, LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054611/lm76003-vs-lm76005

器件型号:LM76003
主题中讨论的其他器件:LM76005

LM76003和 LM76005都认为引脚对引脚兼容、主要区别在于输出电流能力。

如果您考虑将 LM76005作为 LM76003的直接替代产品、是否还有其他功能差异或需要注意的事项?

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、主要区别在于输出电流能力。

    从 EC 表中可以看到、  

    IHS_LIMIT 和 ILS_LIMT 是不同的、这意味着输出电流保护级别会有所不同。

    IPEAK_MIN 也不同。 当 IL_pk 低于 IPEAK_MIN 时,器件进入 PFM 模式。

    希望这会有所帮助。 谢谢你。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    谢谢!