This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:输出电压随着输出电流的增加而下降

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055662/lmr33630-output-voltage-drops-as-output-current-increases

器件型号:LMR33630
尊敬的 TI 支持:
我们将在直流/直流转换器中使用 LMR33630。
目的:
* Vout = 5V
* 0.5A < Iout < 3A
* 12V < Vin < 30V
我们看到输出电压会随着 Iout 的增加而急剧下降。
图:(电阻负载;Vin = 30V)
 Iout = 0A  => Vout = 5.0V
 Iout = 1.4A => Vout = 4.7V
 Iout = 2.6A => Vout = 4.3V
注意:我们的方案依赖于 Webench 材料。
什么地方出错了?
感谢您的帮助、
Jerome
PS:方案/PCB 可通过 PM/电子邮件共享