This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:UCC28220仿真问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056127/ucc28220-ucc28220-simulation-problem

器件型号:UCC28220

我们有一些问题需要澄清 IC ucc28220。

 我们使用 simplis 构建 ucc28220模型来仿真交错升压转换器。 在对补偿进行参数调整后、带宽仿真结果只能高达1kHz 左右、且具有足够的相位和增益裕度。

1、无论我们如何调整参数、带宽不能超过1kHz、该带宽是否受控制器 IC 的限制?

 根据 ucc28220的数据表。

2、这里的具体工作原理是什么?

是否有用于构建 simplis 的仿真示例? 或者是否有占空比可达90%的实际电路应用?

规格
输入电压:13.98V
输出电压:48V
输出电流:20.3 A
频率:200kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

     ucc28220型号 来自 TI、或者您自行设置该型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 ucc28220中的方框图、该模型由我自己设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还没有 simplis 模型。 Rchar 和 Rdischar 用于设置 IC 可以达到的最大占空比值。 对于您的规格、占空比等于0.71。 那么、您的仿真模型中占空比的最大值是多少? 在我看来、如果输出电压能够保持稳定、则带宽不会受到占空比的影响。 此外、UCC28220使用电流模式控制。 因此、与电压模式控制相比、带宽易于提升。 因为功率级模型是一阶系统。 因此、您设置的 IC 模式可能存在一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的仿真结果的占空比为0.73、这是一个合理的占空比。  该 IC 的最大可编程占空比是多少?

    需要更大的占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20%振荡器占空比对应于每个输出端的最大占空比为60%、其中80%的振荡器占空比会在每个输出端产生90%的占空比钳位。 我认为90% 的占空比可以满足您的要求。 如果您仍然认为占空比会降低带宽、则可以调整输出电压、如20V 以验证您的怀疑、那么 占空比将不会成为限制。