我们有一些问题需要澄清 IC ucc28220。
我们使用 simplis 构建 ucc28220模型来仿真交错升压转换器。 在对补偿进行参数调整后、带宽仿真结果只能高达1kHz 左右、且具有足够的相位和增益裕度。
1、无论我们如何调整参数、带宽不能超过1kHz、该带宽是否受控制器 IC 的限制?
根据 ucc28220的数据表。

2、这里的具体工作原理是什么?
是否有用于构建 simplis 的仿真示例? 或者是否有占空比可达90%的实际电路应用?
规格
输入电压:13.98V
输出电压:48V
输出电流:20.3 A
频率:200kHz