Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC256301, UCC25630-1EVM-291, UCC28180EVM-573, PFCLLCSREVM034
主题中讨论的其他部件:UCC28180、 UCC256301、 UCC25630-1EVM-291、 PFCLLCSREVM034
您好!
我正在使用 UCC28180和 UCC256301设计电源系统。
我使用“UCC28180EVM-573”和“UCC25630-1EVM-291”评估了这些产品,但功率因数没有得到校正。 测试条件和结果如下、
为“UCC28180EVM-573 (J1)和 UCC25630-1EVM-291 (J1)”提供115V (60Hz)电源。
连接在“UCC28180EVM-573 (J3)和 UCC25630-1EVM-291 (J2、J3)”以及“UCC28180EVM-573 (J2)和 UCC256301 RVCC OUT (引脚12)”之间。
已将 UCC25630-1EVM-291 (J5)连接到电子负载(恒定电流)。
功率因数约为0.86最大值。
从 UCC256301数据表和 E2E 的其他主题中、我发现 UCC256301的 RVCC 电压不足以为 UCC28180的 VCC 供电。
因此、我将 UCC28180 (J2)的直流输入从 UCC256301的 RVCC 切换为15V 直流电源、但我还无法校正功率因数。
此外,当我将“UCC28180EVM-573”和“UCC25630-1EVM-291”的交流输入更改为400Hz 时,总体功率因数下降到0.6。
是否有方法改进这些功率因数? 我不知道如何解决这个问题。
此致。