This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809:电压监控器:交流过压保护

Guru**** 2383330 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV809, UCC28070, TPS38-Q1, TPS37, TLV803, TLV809E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050955/tlv809-voltage-supervisor-ac-overvoltage-protection

器件型号:TLV809
主题中讨论的其他器件: UCC28070TPS38-Q1TPS37TLV803

您好!

客户需要在 PFC 电路(UCC28070)的通用输入(100VAC-260VAC)输入端使用交流过压电路、以在发生过压时保护电路复位。 这种情况的一个示例是、当诸如400Vac 的线对线电压连接到电路时;过压保护电路应该将这个高电压断开到电路的其余部分。 这意味着过压电路不会有任何偏置(VCC)电压。 SLVA594中使用了 TLV809的电压监控器、该监控器不需要外部 VCC、并且能够复位控制器。

但是、在我的应用中、我希望类似的监控电路能够激活连接到输入端的锁存/非锁存电源继电器。 再说一次,继电器线圈不会有任何外部 VCC,线圈电压应由输入分压器提供。   您能否提供有关如何实现此类电路的任何建议、或者是否有其他方法可执行此过压保护。 谢谢你。

SLVA594:图5。 使用电压监控器实现输入过压保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi、

    感谢您对这种情况的详细解释。 您附加的图像有点模糊、您可以通过任何方式附加更高分辨率的版本、我将对此进行研究并返回给您。

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢您的回复。 我发送的图片实际上是图 TI 应用手册的第5部分。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slva594

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi、

    感谢您的解释。 我们有一个提供过压监控的较新器件 TPS37、它实现了 UV 和 OV 检测。 类似地、TPS38-Q1实现了两个相同的功能、即 UV UV 或 OV OV。 这两个部分可用于解决您的应用。

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi、

    借助 UV 和 OV 功能 TPS37和 TPS38-Q1以及您分享的应用手册、满足您应用规格的设计应该是可行的。 您还有其他有关 TLV809的特定问题吗?

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢您的回答。  

    根据 TI 链接、TPS37 (www.ti.com/.../TPS37)和 TPS38-Q1 (www.ti.com/.../TPS38-Q1)尚未投入生产。

     应用手册(https://www.ti.com/lit/pdf/slva594)中确实提到了" TLV809系列电压监控器具有内部施密特触发器、可提供30mV (最小值)至60mV (最大值)的迟滞、以避免因 VDD 电压波动而产生错误触发。 当 VDD 电压从输入交流电中导出时、其波动变得更加明显、更容易受到误触发的影响。"

    但是、在 VDD 上使用10uF 电容(如应用手册中所示)时、VDD 上的电压纹波大于500mV、这会导致误触发。 此外、使用该10uF 和以下分压器 时、上升时间约为60ms。  增大该电容器会使信号检测速度变慢。

    此应用中的监控电路需要在检测到 OV 后立即激活与交流输入线路串联的 NC 中继。  TLV803EB42VDBZR 等某些 TLV803 的延迟仅为40us、但正如我提到   的、问题是滞后电压60mV、远小于波动。  

    如果有任何反馈和建议、我将不胜感激。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi、

    您希望 OV 跳闸发生在什么电压下?

    您可以看到、TPS37和 TPS38-Q1目前尚未发布、但很快就会发布。 它们也是可采样的、我们应该能够为您提供样片。

    这些器件具有宽迟滞(13%)选项、并且还具有更快的延迟选项(可调版本的最大延迟为40uS)。

    这些器件可能反应足够快、并且能够处理输入线路上的纹波。

    Jake  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢您的回答。

    我希望 OVP 的电压为 VAC>250V;根据监控电路  的不同、250V 交流电压可变为等于 IC 阈值。

    我 使用了 TLV803、TLV809、因为它们不需要额外的 VCC、整个监控电路可由整流交流电压供电。

    我尝试使用 TLV803EB42VDBZR 和 MOSFET 来 实现 OVP 电路、以激活继电器。

    通过在 VDD 上施加直流电压(如下所示)、电路工作正常、这意味着当 VDD 达到4.2V (  TLV803EB42VDBZR 的阈值)时、继电器激活。 但问题是、当我使用分压 器(类似于应用手册(www.ti.com/.../slva594))施加整流输入交流电压时、VDD 似乎在4.1V 左右饱和。 这意味着、通过增大输入交流电压、VDD 开始增大。 但在某些情况下、它不会超过4.1V、因此继电器永远不会被激活。  

    我还尝试了 TLV809E (其推挽输出的正确配置与  slva594中的图5类似)、并遇到了相同的问题。   

    请您告知原因。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi、

    这是一个有趣的现象。 根据您所分享的内容、我无法确定此饱和的原因。 尽管电路在直流条件下工作的能力很有希望。 您是否介意共享用于校正交流信号的电路?

    Jake  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢您的评论。 我使用了与   slva594中的图5类似的简单整流 器作为快速原型来测试电路性能。  

    整流器和分压器在 不将其连接到 TLV803的情况下工作正常。 当 I 电路连接到 TLV803时、会发生这种现象。

    此电路与   slva594中的图5之间的唯一区别 是接地参考点,在图5中,负输出未接地。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi、

    您能否尝试使用推挽式型号并移除 R5来仿真这一点?

    如果没有、您能否检查是否有任何电流通过 R5?

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    您提出了一个好问题。 原因不是 R5、而是继电器线圈电流。 继电器线圈需要大约100mA 的电流、 分压器(具有高电阻)无法提供100mA 的电流。 我将继电器连接到单独的电压源、电路工作、但我遇到了另一个问题、即 TLV809E 输入端的高电压纹波(下面的原理图中的 VDD)。 这是我实现的原理图:  

    对于 宽输入电压范围(从 Vin=200Vac 到300Vac)、由于 VDD 中的振荡、继电器会持续打开和关闭。

    对于以下所有波形:  

    蓝色:VDD、  青色:Vrec、  粉色:VgQ1 (VRESET)

    图  1 显示了 Vin=200Vac 时的波形

    即使在 Vin=300Vac 时(图3)、VDD 中的振荡仍然存在。  图2和图  3 显示了 Vin=300Vac 时的波形。

    图  2.

    图  3.

    我断开了继电器与电力线的连接、仅将继电器线圈电压连接到电路。 电路工作正常、没有振荡。  

    我感谢大家对这一问题的评论。  

    谢谢、

    梅赫迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi、

    您能否探测流经 R1的电流?

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、
     上一个答案中的青色波形显示 R1上的电压  (Vrec)、我希望电流与该波形类似。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅赫迪

    当负载的大小发生变化时、行为是否会发生变化? 我注意到、在某些工作台上有一个1K 电阻器、而在其他工作台上有32个电阻器。 只是想了解这里的负载效应。

    Jake