This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481 UVLO 引脚

Guru**** 2514515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054502/lm3481-lm3481-uvlo-pin

器件型号:LM3481

这与 LM3481控制器 IC 中 UVLO 引脚的使用有关。 电阻分压器网络的连接方式如下所示:

在 LM3481的数据表中、UVLO 引脚说明如下:

在我们的应用中、Vin 介于9-36V 之间。

1.是否有任何内部电路将 UVLO 引脚电压限制为6V?

UVLO 引脚的最大电流限制是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     由于是在美国的感恩节期间,答复可能会推迟,感谢 您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gitika、

    很抱歉耽误你的时间、很抱歉、这是下滑的。  

    1) 1) UVLO 引脚具有 ESD 保护功能、可防止损坏。 这会将引脚上的最大电压限制为6V。

    2) 2) UVLO 引脚为高阻抗、因此该引脚不会消耗太多电流。

    谢谢、

    Richard