This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:原理图审阅

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907, TPS7B86-Q1, LP5907-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056311/lp5907-q1-schematic-review

器件型号:LP5907-Q1
主题中讨论的其他器件:LP5907TPS7B86-Q1

大家好、

我们的 DIN LP5907QMFX-3.3Q1有一个很好的新器件

有一件事需要您的支持!
请帮助检查此 SCH、THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    引脚3 (EN)需要连接到高电压(大于1.2V)以启用器件。 默认情况下、将其保持悬空将使 LDO 处于关闭状态。

    其他一切看起来都很好。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    与客户讨论后,我们更新了 SCH

    请帮助检查此 SCH、THx

    2、原因本例需要设计 电源序列、如何设计和 计算 THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    1. 负载电流和环境温度是多少? 原理图看起来不错、但我想验证 LDO 不会变得太热
    2. 需要按什么顺序为器件供电? 是否需要 LP5907之后的另一个器件在 LP5907通电后上电、或者在另一个器件通电时需要另一个器件来启用 LP5907?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

     如下所示的电源序列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    他们是否要求我们为整个电源部分提供电源定序计算? 看起来他们已经添加了 RC 延迟并使用 NR/SS 引脚来设置电源时序中的延迟。 它们也没有提供任何时序要求、因此重要的似乎是电源时序的顺序、而不一定是时序的时序。 是这样吗?

    我想再次指出、在 TPS7B86-Q1的输出端使用电感器不是一个好主意。 我想知道他们希望在那里得到它的原因。

    您是否还能提供负载电流和环境温度、如我之前所问?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    明白了,我会问客户为什么在 TPS7B86-Q1的输出端使用电感 器!

    LP5907QMFX-3.3Q1的负载电流大约为10mA、THx

    我正在计算启动时间、您能帮我确认我的计算是否正确吗?

     获取   Vcc5V 后的 LP5907-Q1将需要80uS 来提供 VLDO3V3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    是的、但请注意80us 是典型值、在25°C 时指定、因此在不同温度下可能略有不同。  

    TPS7B86-Q1的负载电流是多少?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    谢谢!

     TPS7B86-Q1的负载电流约为0.4A、THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    400mA 的电流足以引起其输出端的电感器问题。 我等待解释将其列入议程。

    此致、

    Nick