This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:加电后报告 CML 故障

Guru**** 2530330 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055358/ucd90160a-report-cml-fault-after-power-up

器件型号:UCD90160A
主题中讨论的其他器件: TPS536C7

大家好、

客户在其项目中使用 UCD90160A、他们发现它在加电后报告 CML-其他通信故障。 在检查 PMBus 协议后、我发现以下故障可能导致该位设置、根据您的经验、您能否告知我们在上电后会导致该位报告故障的原因是什么? 如果需要映像文件、请告诉我、我会将您脱机发送给您。

10.8.2 -发送的位太少

10.8.3 -读取的位太少

10.8.4 -主机发送或读取的字节太少

10.8.6 -读取的字节太多

10.9.1.地址字节中的读取位设置不正确

谢谢、此致、

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    CML 位的置位不是由映像配置引起的。 拥有图像对这一点没有帮助。

    由于应用程序的原因、这种情况最为相似。 如上面所述。\

    同一总线上是否还有其他从器件?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    是的、  在同一总线上还有两个器件 UCD90160A 和 TPS536C7。 这是否可能导致此问题?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不可以、但如果 TPS536C7将 CLK 线路拉至低电平的时间超过35mS、则可能导致 CML 位置位。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    以下校验和错误是否是原因? 我让他们检查校验和值、您能不能帮助提供 UCD90160A 正确的校验和值进行比较?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623920/ucd9244-ucd9244-always-show-fault-cml-other-comms-fault 

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    否、如果 UCD90160A 的校验和错误、则在启动 GUI 时报告器件没有有效配置。

    我认为这里不是这样。

    此致

    Yihe