This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:RIADD=30k Ω 和 RIADD=38k Ω 时的 LED 电流精度

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057106/tps92511-led-current-accuracy-at-riadj-30kohm-and-riadj-38kohm

器件型号:TPS92511

尊敬的专家:

我的客户想知道 RIADJ=30k Ω 和 RIADD=38k Ω 时的 LED 电流精度。

数据表 P.5电气特性 ILED 仅描述了 RIADD=3k Ω、6k Ω 和10k Ω。

请告诉我们。

感谢您的大力帮助与合作。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI'er、

    这提醒我,我仍期待着听取意见。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    不建议将 RIADJ 设置为大于30kOhm、这会导致较差的电流精度、但我们没有详细数据。  

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢你的答复。

    我想了解更多详细信息。

    请告诉我。

    --

    (1) RIA DJ = 30kΩ Ω 在规格范围内。

    您目前是否有关于电流精度的任何数据?

    (2) RIADJ = 38kΩ Ω 时的电流精度是否比 RIADJ = 30kΩ Ω 时的电流精度差?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    1) 1)除 RIADJ 外、电流精度还取决于电感值、输出电容、DIM 信号占空比等。 我们目前没有该数据。

    2) 2)您的理解是正确的。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢你的答复。

    我知道电流精度(RIADJ=38k Ω)比 RIADJ=30k Ω 差。

    我将与客户分享这些信息。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一