This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:多个并联 IC

Guru**** 2606625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196, TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051204/tps61196-multiple-ics-in-parallel

器件型号:TPS61196
主题中讨论的其他器件: TPS61169

您好、先生、

您能否澄清以下 有关 TPS61196器件并行连接的问题。

我知道我们可以并联 LED 灌电流引脚以提高灌电流能力。 我的问题是、我们是否还可以并联升压转换器的输出电压? 在我们的板上有两个 LED 驱动器,用于连接两个独立的 LED 灯串 (输出规格:72Vf,0.9A)。 现在客户有不同的显示屏并且只有一个 LED 灯串(输出规格:60Vf,1.5A),我可以将升压转换器的 Vout 并联在一起,并将灌电流引脚吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

        我想您所描述的"CAN 并联 Vout"就是61169数据表?中的图22所示的内容。在这种模式下、主器件用作升压控制器和输出功率、从器件仅用作电流阱。 但是、如果您希望这两个器例程都用作升压控制 器、则可能会出现同步问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王梅森:

    感谢您的回答。 是的、我希望两个升压控制器都能正常工作。 您能否分享有关同步问题的更多详细信息、还有没有解决方案?

    再次感谢、

    约翰·约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

       我将检查是否有这样的工作机会。  同时、您能否帮助在并行输出模式下进行测试以获取更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    很抱歉、我没有电路板来验证...

    感谢您的支持

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

        现在、我可以想到的问题是两个 IC 之间的 IFB 变化。 当两个控制器尝试将输出电压调节到不同的基准电压时、可能会导致输出振荡。  不建议这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、谢谢您的另一个问题、您能回答吗?是否可以使用外部运算放大器增益(低值感应电阻器值并将感应电压乘以运算放大器增益)来降低感应电阻器损耗? 它是否按预期工作、或者您是否看到任何问题? 如果可以、您是否推荐运算放大器、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnson

        很抱歉耽误你的回答。 可以降低损耗、但添加外部运算放大器会降低环路带宽、从而降低动态响应速度。  

    谢谢

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、感谢您的支持。 还有一个问题、建议使用什么大容量输入电容器? 我了解到升压转换器不需要额定纹波电流较高的电容器。 但是、问题是、我们要以200Hz、50%占空比的频率切换背光 LED、因此我们应该在设计中使用什么是大容量电容器(以及建议的纹波电流额定值)。  

    LED 电路板设计参数:

    5个输出灯串、每个灯串的灌电流为200mA、最大输出电压为40V。

    输入电压最坏情况8.2VDC。  

    是否有适用于 TPS61196输入电容器和推荐器件的计算表?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnson

        我们没有专门针对 TPS61169的计算工具、但也有类似的 LP8863工具。  LP8863-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 根据我的理解、大容量电容器的选择方法应基于 RMS 纹波电流和所需的电压纹波。 您首先可以通过公式 C=IDT/DU 获得电容值、然后计算纹波电流的 RMS 值。