This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4242-Q1:原理图回顾&放大器;问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TL4242-Q1, TPS92613-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056993/tl4242-q1-schematic-review-question

器件型号:TL4242-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92613-Q1

您好!

客户正在将 TL4242-Q1用于尾灯(挡泥板/后备箱)项目。

规格:  

- LED:1ea (0.7W 超红色 LED)

LED 电流:125~185mA

-输入电压:9~16V

*删除原理图  

请 查看原理图。

2. 输入电压13.5V、LED 输出电压2.15V 和虚拟电阻应用、 是否存在热问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    TL4242-Q1是一款非常旧的器件、我们不建议立即升级。 对于单通道大电流情况、我建议使用 TPS92613-Q1、它具有更好的诊断和热性能。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我会向客户推荐 TPS92613-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cho、您好、请参阅此路线图、下次推荐汽车线性照明驱动器~

    BR、Gracie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie、

    谢谢你。 我将参考路线图并推荐它。