This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:如何通过将 QON 和 MCU 引脚连接在一起来实现多功能电源按钮

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055050/bq25895-how-to-implement-a-multi-function-power-button-by-connecting-qon-and-mcu-pin-together

器件型号:BQ25895

你好。 我想使用 BQ25895在器件上实现多功能电源按钮。 该按钮可在器件断电时(处于运输模式的 BQ25895)上电、并且在系统已通电时可用作正常按钮。 当它被按下的时间更长(10秒 IIRC)时、它将对器件进行循环通电。 就像当今的智能手机一样。

我想将这三个方面连接在一起:(1) QON 引脚(2)按钮(3) MCU 引脚。 MCU 由连接到 BQ25880 VSYS 引脚的3.3V LDO 供电。 当器件通电时、由于连接已被 QON 引脚上拉、因此我只需要将 MCU 引脚设置为输入模式并观察逻辑变化。 但是、当我关闭电源(让 BQ25895通过 I2C 进入运输模式)时、由于 MCU 的 I/O 引脚在断电时无法保持高阻态、因此它将消耗电流并有效地将 QON 拉至 GND、并让器件再次通电。

我想知道这方面是否有解决办法。 我认为、使用 PMOS 时(1)门连接到 QON 引脚、按钮(2)源极连接到 MCU 引脚的3.3V (3)漏极、并在 MCU 引脚上添加下拉电阻器、可以解决这个问题。 您认为这会起作用吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将进行检查并告知您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该线程 被视为已解算和已闭合。

    谢谢、

    宁。