This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616JEVM:电流振荡

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053656/bq25616jevm-oscillate-of-current

器件型号:BQ25616JEVM

尊敬的团队

 当客户  在 25摄氏度的环境下测试 BQ25616J EVM 板时 、他们发现当电池电压介于4.34V 和4.35V 之间时、电流会振荡。  他们想 知道导致这种情况的原因是什么? 请帮您推荐。  

(电流为 TP6和 TP5除以0.01 Ω 进行转换)、

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    什么是101、102、104和105?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    101 V 交流

    102-VDC

    105- 充电 IC 的温度

    104-Temperature of inductor  

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    什么是垂直轴?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    左侧垂直轴是 L1、BQ25616J 温度和 VAC (DC_IN)、TP6电压值的参考点。

    右侧是(TP5-TP6)/0.01电流值(电流)的参考点。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    测试是使用类似电池还是真实电池进行的?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    实际电池。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    我们不会观察 EVM 上的行为。 客户是否尝试过不同的电池?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    客户 用一个全新的电池进行充电测试、但确认当前抖动情况仍然存在。

    左侧是电压值、右侧是电流值。

    电流为 TP6和 TP5除以0.01 Ω 进行转换

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    请帮您推荐。

    非常感谢  

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    您能否帮助 提供电池充电报告、或者是否有日志文件允许我们确认整个电池充电周期的充电电流。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    我们将进行检查并告知您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     查询通过单独的渠道得到支持。 该线程被视为已解析和已关闭。

    谢谢、

    宁。