This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:有关 TPS63070的问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055653/tps63070-question-about-tps63070

器件型号:TPS63070

您好:

使用 tps63070时、我们发现电源在 PFM 模式下振荡了数百毫伏。 这是正常的吗? 如何改进? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Jimmy、

     "电源"、电路板上的输入电压、电缆之后、您的意思是什么? 对吧?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tao:

    它用于 VIN 引脚的电压、在 PFM 模式下、电压/电流振荡振幅相对较大、尤其是电流。

    tps63070的前级有一个电流过大的 PMOS 管。 波形的前半部分是 PMOS 体二极管流经电流、波形的后半部分是 PMOS 通道断开后的波形。

    下图显示了原理图和测试波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Jimmy、

    PFM 和 PWM 模式之间的一个差异是 、能量传输在 PFM 模式期间不是连续的。 然后、它将在 PFM 模式下导致更高的峰值输入电流。  因此 、在 PFM 模式下、您将获得更高的输入纹波。

    如果可能、LC 滤波器将有所帮助。 但您仍可以在输入电容器上获得高纹波。 但输入电缆中的纹波会小得多。

    或者、增大输入电容器也会有所帮助、但它不会有太大帮助。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tao:

    是否已验证 LC 滤波? LC 的适当值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  、Jimmy、

    是的、 您可以尝试使用10uF+1uH+输入电容(靠近引脚 Vin)。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tao:

    tps63070的原理图如下所示。 需求是输出电流2A。 在早期阶段、为了节省布局面积并确保电感值、串联了两个1.0uH 电感器。 规格如下。

    目前、由于 V_bus 电源容量的优先级、它无法满足系统的峰值电流需求。 计划移除其中一个、并腾出空间来增加输入电容、从而降低输入端子的功率稳定性。 考虑到降额和其他因素、请帮助查看仅使用一个1.0uH 功率电感器是否可行? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Jimmy、

    您能否分享电感器的器件型号?  我将在下星期一进行检查。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tao:

    上图显示器件型号,其品牌为 CHILISIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  、Jimmy、

    抱歉、如果最小输入电压大于2V、则一个1uH 电感器应该正常。

    此致

    TAO