您好:
使用 tps63070时、我们发现电源在 PFM 模式下振荡了数百毫伏。 这是正常的吗? 如何改进? 谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 、Jimmy、
PFM 和 PWM 模式之间的一个差异是 、能量传输在 PFM 模式期间不是连续的。 然后、它将在 PFM 模式下导致更高的峰值输入电流。 因此 、在 PFM 模式下、您将获得更高的输入纹波。
如果可能、LC 滤波器将有所帮助。 但您仍可以在输入电容器上获得高纹波。 但输入电缆中的纹波会小得多。
或者、增大输入电容器也会有所帮助、但它不会有太大帮助。
此致
TAO
您好 Tao:
tps63070的原理图如下所示。 需求是输出电流2A。 在早期阶段、为了节省布局面积并确保电感值、串联了两个1.0uH 电感器。 规格如下。
目前、由于 V_bus 电源容量的优先级、它无法满足系统的峰值电流需求。 计划移除其中一个、并腾出空间来增加输入电容、从而降低输入端子的功率稳定性。 考虑到降额和其他因素、请帮助查看仅使用一个1.0uH 功率电感器是否可行? 谢谢!