This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304:观察到错误的开关频率

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055997/tps40304-incorrect-switching-frequency-observed

器件型号:TPS40304

我们将 TPS40304用于15V 至3.3V (0.5A 至5.5A)转换器。  我们的设计 分析值与下方原理图中所示的 webench 设计值非常匹配。  我包括了 M2漏极波形的示波器捕获。  输出在整个负载范围内和14V 至16V 之间的线路上调节为3.3V。  大约50mvpp 时的纹波看起来不太差,但频率大约为100kHz,而不是预期的600kHz。  您能不能给我一个…原因是什么、或者芯片可能处于哪种工作模式?  它看起来像是两个600kHz 开关脉冲、每100kHz (周期之间大约为7.5uec)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了参考原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们的美国团队将检查并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    我在美国度假时不在办公室、但您所说的是脉冲跳跃。  转换器是第1代全占空比脉冲、截断脉冲、然后等待4个没有 PWM 脉冲的开关周期、同时输出电压降至基准以下、并重复该过程。

    脉冲跳跃通常是对调节环路中增益过大的响应、原因是补偿不当或寄生效应过大、例如串联电阻或电感。

    如果您可以从实际设计中提供以下值、我可能会为您提供帮助:

    1) 1)电感器电感和 DCR、以及它的饱和电流额定值

    2) 2)完整的输出电容器列表、包括其电容和 ESR 值

    3) 3) VOUT 至 FB 的电阻值

    4) VOUT 和 FB 之间串联 R-C 的值(与3中的电阻器并联)

    5) 5)从 FB 到 COMP 的电容器值

    6) FB 和 COMP 之间串联 R-C 的值(与5中的电容器并联)

    请 将该信息填入 TPS40K III 类补偿设计工具- https://www.ti.com/lit/zip/sluc263 、我们可以查看您的补偿设计并查找能够防止脉冲跳跃的设计更改、并使 TPS40304以应有的600kHz 运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    你在干什么?

    您是否能够调整补偿以解决脉冲跳跃问题?

    您是否需要进一步的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们认为 我们发现了补偿连接错误。  它与我们提供的原理图中所示不完全相同。  校正后、开关频率的行为符合预期。  我们现在将微调补偿网络、以优化稳定性裕度。  如果我们需要更多建议、我们将与您联系。

    谢谢、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您告诉我 Gary。

    我将按照解析的方式关闭该线程。  如果您有进一步的问题、可以创建新的。