This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61185:降低功耗

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054949/tps61185-reducing-power-consumption

器件型号:TPS61185

大家好、

我们有一个应用、可驱动8个 LED 输出、每个输出电流为25mA。 是否可以通过对 LED1-LED8输出进行定序来降低 LED 阵列的功耗?


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar

        可以 通过 对 LED 进行排序、如何对 LED 进行排序以及通过并联调光来降低功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

    感谢您的回答。 我想请您 就如何使用 TPS61185对输出进行定序以降低功耗但仍保持 LED 亮度提供建议。  我不确定什么是并联调光。 您能否向我们提供有关或任何可能对此有所帮助的设计指南或应用手册的更多信息?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jejomar

        并联调光是 添加 一个与 LED 并联的并联 FET、并可根据定序时序绕过 LED。 分流调光需要额外的分流 FET、我仔细检查 TPS61185、它通过打开/关闭电流阱来采用 PWM 调光、因此不适合在这里使用分流调光。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

    感谢您的澄清。 如果 TPS61185无法实现并联调光、您能不能建议 使用该器件进行其他一些过程或实施 、以便我们进行定序并实现更低的功耗?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar

        很抱歉耽误你的回答。 我可以询问一下这方面的背景吗? 现在、我们有了限幅并联调光背光产品、没有合适的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

    不用担心。 我完全理解延迟。  我们的客户尝试实现的目标是降低功耗、但仍 保持 LED 的亮度不变。 我了解分流调光是否适用于 TPS61185。 但是、您能不能就其他一些可考虑实现更低功耗的 LED 定序过程提出建议?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

    请对这一问题采取温和的后续行动? 谢谢!


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar

        只需确认:客户的问题是25mA 时 LED 的功率损耗。

        对于 LED 定序、其总体亮度应小于所有八个 LED 始终工作时的亮度。 因此降低功率损耗、我想知道它是否能够满足"保持  LED 的亮度不变"的要求。

       如果只需查找正向电压较小的 LED 即可。