This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54229E:将 TPS54229替换为 TPS54229E

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54229E, TPS54229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053810/tps54229e-replace-tps54229-with-tps54229e

器件型号:TPS54229E
主题中讨论的其他器件: TPS54229

大家好、团队、

我们的客户计划因交货问题更换 TPS54229DDAR、并假设 TPS54229E 是否可被视为替代产品。
就我看到的数据表而言、它看起来不错、但您能否确认是否存在任何特性差异?

此外、是否可以认为此 IC 将自动 转换到  ECO 模式、而无需任何配置或外部电路?

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 ***

    Amod 正在研究此问题、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPS54229E 可被视为 TPS54229的替代器件。 唯一的区别是 Eco-mode 运行、它不需要任何外部电路或特殊配置即可工作。 由于这种 Eco-mode 特性、IC 将自动从 PWM 转换为 PFM、反之亦然。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    很抱歉耽误你的回答。

    我很高兴听到无需更换外部电路或特殊配置的消息。

    现在客户满意了、我想宣布此案例已关闭。

    感谢你的帮助。

    此致、

    梁太郎福井