This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219A:D-CAP 开关频率计算公式

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563219A, TPS563212, TPS563211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052801/tps563219a-formula-for-calculating-d-cap-switching-frequency

器件型号:TPS563219A
主题中讨论的其他器件: TPS563212TPS563211

大家好、团队、

我对 D-CAP 稳压器的开关频率有疑问。

[问题]

  1. 是否有方法(或公式)用于确定开关频率? (最小值、典型值、最大值)

我听说、 由于 D-CAP 方法不是由振荡器确定开关频率的方法、因此数据表中没有将开关频率规格列为 IC 本身。

但是、我认为稳定状态下的开关频率应该是恒定的。 是否有方法(公式)来确定该状态下的开关频率?

[背景]

如果 D-CAP 产品在其系统中正常运行、我们希望了解开关频率的变化、以帮助客户评估其产品。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS563219A 可在所有负载条件下以650kHz 的准固定频率运行。 有关频率变化,请参阅数据表第7页的图7和图8。  

    此外、我们还将推出下一代 TPS563219A TPS563211和 TPS563212。 这些部件的精度为600kHz/1.2MHz,具有真正的固定频率。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    根据您的反馈、我们研究了 D-CAP 并对客户作出了回应。 感谢你的建议。

    此致、

    梁太郎福井