This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62162:TPS62162关于

Guru**** 2812805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057481/tps62162-tps62162-about

器件型号:TPS62162

你(们)好

初始输出电压精度为+-3%。

如果我使用 R1和 R2生成3.3V 电压、误差率是否相同? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seung,

    /- 3%的精度仅适用于 PWM 模式下的 VREF。 如果您在使用2x22uF 输出电容器的省电模式下运行、它将为+4%、-3%。 您需要添加 R1/R2容差以获得总精度。

    谢谢、

    Nancy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复