请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62568 大家好、我知道 TLV62568 DCDC 浪涌电流规格适用于输入和输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在过流情况下、TLV62568使用峰值电流控制来限制高侧 FET 开关电流。 当高侧 FET 达到电流限制(ILIM)阈值时、它会关闭高侧 FET 并打开低侧 FET 以降低电感器电流。 低侧 FET 的导通时间由自适应关断时间电路控制。 实际上、器件会在过流或短路情况下钳制或限制高侧 FET 电流。 因此、我认为应该可以。
但是、如果 SW 波形和电感器电流的持续时间也相同、那么我们也可以检查开关行为、您是否知道您观察输出电流这一峰值的原因? 是因为器件由于高温而要达到 TSD 吗?
谢谢、此致、
法赫恩