This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:TLV62568浪涌电流规格

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056764/tlv62568-tlv62568-surge-current-spec

器件型号:TLV62568

大家好、我知道 TLV62568 DCDC 浪涌电流规格适用于输入和输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仅提供直流输出电流。 您能否说出您需要此数据的原因?

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我检测  到 TLV62568的巨大峰值电流输出 、如波形所示。  TLV62568是否接受此峰值电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在过流情况下、TLV62568使用峰值电流控制来限制高侧 FET 开关电流。 当高侧 FET 达到电流限制(ILIM)阈值时、它会关闭高侧 FET 并打开低侧 FET 以降低电感器电流。 低侧 FET 的导通时间由自适应关断时间电路控制。 实际上、器件会在过流或短路情况下钳制或限制高侧 FET 电流。 因此、我认为应该可以。

    但是、如果 SW 波形和电感器电流的持续时间也相同、那么我们也可以检查开关行为、您是否知道您观察输出电流这一峰值的原因? 是因为器件由于高温而要达到 TSD 吗?

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farheen。 感谢您的回复。 浪涌电流是在器件上电时发生的。