This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1842A:占空比

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1842A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057675/uc1842a-duty-cycle

器件型号:UC1842A

您好!

你好。 我有一位客户正在与 UC1842A 合作。 请参阅以下客户查询以供参考。 非常感谢。

我们正在使用 UC1842A 设计反激式变压器、其中应满足两个输出条件。

在负载阻抗较低的情况下、我们需要30V-6A;在负载阻抗较高的情况下、我们需要300V-300mA。

我们设计了一个 N21=1的定制变压器、以获得改变占空比的两个电压。

但是、数据表中未详细描述占空比控制方法、并且 An SLUP068对应用程序没有帮助。

您能否在此器件上分享有关占空比控制的更准确的电路说明?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ray

    UC1842A 对反激式转换器使用电流模式控制。 如果您想了解有关电流模式控制的更多信息、 您可以参阅此应用手册:

    www.ti.com.cn/.../slua119.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我想问一下如何在 UC1842x 器件上设置占空比。 数据表上有一个近似电路、但未提供相关信息、只需将其放在文档上即可。  我想在反激式控制器上从25%占空比传递到75%占空比、否则我可以接受转换器故意更改占空比、但最大值应为75%、 这对于 RT>5kOhm 是不可能的(如数据表所示)

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ray  

    首先、让我了解一下您的问题、您的反激式转换器的占空比在25%和75%之间变化。 因此、您需要设置占空比75%的最大值。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    你好。 请参阅下面我们客户对您的问题的回答。 非常感谢。

    您的问题:

    "反激式转换器的占空比在25%至75%之间变化。 因此、您需要设置占空比75%的最大值。 对吗?"

    客户回应:

    这可以是一种解决方案。 但是、在旧版数据表中、有一个包含占空比与 RT 间关系图的图、其中75%最大占空比对应1.2kOhm、而在新数据表中、建议使用大于5kOhm 的 RT 值。

    似乎可以降低最大占空比、但没有有关如何降低占空比的信息。

    您能解释一下吗?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ray

    在该图中、Fsw 和 RT、CT 之间存在关系。 您可以使用此图选择合适的 RT/CT 值并满足最大占空比的限制。 在 TI 的建议中、该值可获得精确的 FSW 和最大占空比。 但是、如果您选择超出建议范围的值、IC 也可以正常工作。