This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM536253QEVM:LM536253和 LM536255

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057018/lm536253qevm-lm536253-and-lm536255

器件型号:LM536253QEVM

告诉我们 从 FB 到 AGND (IFB)的输入电流。

LM53625可调节类型为20nA。

修正了 LM536253 和 LM536255 IFB 的电压类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于固定输出、内部 FB 电阻器将为1-2Mohm、因此电流将约为2.5-5uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修复类型 LM536253是否使用具有1:1分压器的6.6V 输出稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    当芯片出厂时,我们将在内部调整反馈电阻器以使 sure3V3或5V 精确, 因此不同芯片的输出将有所不同。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="308705" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057018/lm536253qevm-lm536253-and-lm536255/3914894 #3914894">当芯片出厂时,我们将在内部调整反馈电阻器,使 sure3V3或5V 精确, 因此输出将因芯片而异。  [/报价]

    现在、我们有 LM536253。 我们需要6.6V 稳压器。 我们是否可以使用具有1:1分压器的 LM536253?  这些电阻器大约为10kohm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujita

    我知道您有固定的3V3版本、但内部分压电阻器会因 器件而略有不同。 因此,如果您使用1.5Mohm 示例,并且我们假设电阻范围为1.45Mohm-1.55Mohm,以获得精确的3.3V 电压,您将看到 6.6V 的器件按器件变化。 这是我的主要关切。