This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022电流限制

Guru**** 2811455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053585/lm5022-lm5022-current-limit

器件型号:LM5022

你(们)好

数据表显示、当 lm5022的 CS 引脚变为0.5V 时、它不起作用。 

因此、我将其短接以允许过流。
然而、CS 引脚上的电压不会上升至0.5V、运行也不会停止。 

您能告诉我原因吗??


*输入:14.1V~32V 输出:12V 1A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seung,

    很抱歉耽误你的时间。 您能否澄清是将 CS 引脚短路还是输出短路?  

    此外、您能否在短路或不短路时提供来自 OUT、CS 和 VOUT 的信号?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    上述问题已得到解决 
    另一个新问题。 

    输出纹波就像画面一样。

    您能告诉我如何减少纹波吗? 
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seung,

    很抱歉耽误你的时间。 也许我不能正确理解您的波形、但输出电压看起来非常稳定。 这种轻微振铃可能是由探测问题产生的噪声引起的。 您能否尝试使用短接地导线再次进行探测、并缩小照片以查看纹波是否是周期性的?  

    谢谢、

    Richard