This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:UART TX (处于关断模式时)到 ISO7742-Q1 IN 引脚的泄漏?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, ISO7742-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056675/bq79616-q1-leakage-over-the-uart-tx-when-in-shutdown-mode-to-the-iso7742-q1-in-pin

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7742ISO7742-Q1

团队、

定制 PCB 具有以下连接:
   [BQ79616](UART TX -引脚53) -->(IN -引脚12)[ISO7742F DWR]  
处于关断模式时、BQ79616 UART TX 线路上有电压。 即使 VDD 与隔离器电源断开连接、该电压似乎也会为隔离器(ISO7742-Q1)提供寄生能量。
这会导致电池电量耗尽。
-分析是否正确?
-这是一个已知问题吗?
这是固定的索道吗?

提前感谢、
A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    可以使用数字隔离器来实现。 这可以通过使用 bq79600桥接器件而不是使用具有隔离器的616来避免。 另外一种权变措施是添加由 MCU GPIO 控制的开关 FET、或在您希望再次开始通信之前启用 UART TX 的路径。

    此致、


    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、
    感谢您的回答!
    您现在是否可以将帖子分配给 ISO77xx?

    由于 ISO77x 的两侧都有一个 EN 引脚、EN 功能是否有助于防止(或减少)泄漏?

    提前感谢!

    A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    抱歉、您能否在不标记 bq79616和仅标记 ISO 部件的情况下重新创建线程? 这可确保它进入正确的团队。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    我创建了一个新主题:
    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1058516/iso7742-q1-leakage-in-iso77xx-input-coming-from-bq79616-q1

    提前感谢、

    A.