大家好、
我们的客户使用 IN2作为12V 的主电源、使用 IN1作为 PoE12V 的主电源。 如果电路工作正常、他希望您帮助查看下面的原理图。

此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的客户使用 IN2作为12V 的主电源、使用 IN1作为 PoE12V 的主电源。 如果电路工作正常、他希望您帮助查看下面的原理图。

此致、
Danilo
您好 Danilo、
一切看起来都很好。 当 IN2达到~ 7V 时、该器件将从 IN2切换到 IN1。我可能唯一担心的是输入电源轨上没有电容。 当发生切换时、如果您的电源不够强、当负载断开时、可能会增加电压、而另一个电源因连接到负载而降低、从而导致电源之间来回切换、直到电压下降 的电源电压大幅降低。 输入电容有助于防止这种情况发生、但如果您的电源足够强、则可能不会出现问题。
此致、
Kalin Burnside
您好、Kalin、
我已将您的反馈转发给我们的客户、下面是他的回复。
感谢您的评论和建议。
对于"PoE_12V"轨、我在其上放置了一个100uF/25V 电容器。 但是、电容器显示在另一页上。
对于"DCOM_12V"电源轨、是的、应使用电容器。 不确定47uF/25V/X5R 电容器是否足够?
此外、我还在"DCCOM_12V"电源轨上放置了一个 TVS 器件。
我将原理图作为附件进行了更新。 您能再回顾一下吗?

此致、
Danilo