This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:原理图设计审查

Guru**** 2812625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057633/tps2121-schematic-design-review

器件型号:TPS2121

大家好、

我们的客户使用 IN2作为12V 的主电源、使用 IN1作为 PoE12V 的主电源。 如果电路工作正常、他希望您帮助查看下面的原理图。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    一切看起来都很好。 当 IN2达到~ 7V 时、该器件将从 IN2切换到 IN1。我可能唯一担心的是输入电源轨上没有电容。 当发生切换时、如果您的电源不够强、当负载断开时、可能会增加电压、而另一个电源因连接到负载而降低、从而导致电源之间来回切换、直到电压下降 的电源电压大幅降低。 输入电容有助于防止这种情况发生、但如果您的电源足够强、则可能不会出现问题。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    感谢您查看原理图并提供反馈。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    我已将您的反馈转发给我们的客户、下面是他的回复。

    感谢您的评论和建议。
    对于"PoE_12V"轨、我在其上放置了一个100uF/25V 电容器。 但是、电容器显示在另一页上。
    对于"DCOM_12V"电源轨、是的、应使用电容器。 不确定47uF/25V/X5R 电容器是否足够?
    此外、我还在"DCCOM_12V"电源轨上放置了一个 TVS 器件。
    我将原理图作为附件进行了更新。 您能再回顾一下吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    添加47uF 的输入电容有助于保持电源轨稳定。 这里的一切看起来都很好。

    此致、

    Kalin Burnside