This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:在未充电和放电时、会拾取电流并减小电流

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050782/bq76940-current-is-picked-and-shrunk-when-not-charged-and-discharged

器件型号:BQ76940

大家好、

问题: 当电池组处于静态状态(未充电和放电)时、高位显示正在选择电流且电流值跳跃、客户想知道这可能是什么原因。

谢谢!

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    电流跳跃到什么? 库仑计数器的 ADC 具有8.44uV LSB、因此小噪声可能会导致读数略有变化。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    [引用 userid="54672" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050782/bq76940-current-is-picked-and-shrunk-when-not-charged-and-discharged/3887840 #3887840"]当前跳转到什么位置?

    电流有时会跳至10A 或更高、充电和放电电流都存在此问题、但充电电流会更大。

    mΩ 的分流器为0.25 μ F。

    是否可以 通过增大电流采样端口的电容来改善它?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我是否可以知道上述问题是否有任何更新?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、  

    10A 跳转对应于感测电阻上2.5mV 的变化。 他们是否会看到许多高值测量、还是偶尔只能看到一个值? 您能否分享 SRP/SRN 引脚电路原理图?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    但理论上、电流应该为零、当电池组仍然被设定时、会有电流。

    电流在不同的持续时间内跳跃。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CURRP 和 CURRN 连接到哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

     如  下图所示、CURRP 和 CURRN 连接端连接到分流器的两端:

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cherry。 我认为这看起来不错。 您能否询问他们是否可以共享当前读数的日志? 我想了解该值随时间变化的情况。 这是一个我们以前从未见过的奇怪问题。

    Matt