This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:通过 I2C 与 bqStudio 通信。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053384/bq76942-communicate-via-i2c-with-bqstudio

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

您好!

我已经使用 OTP 设置对设计进行了编程。 我想更改一些设置并再次验证功能。

在这个论坛上、我看到有人提到 EV2400使用 bqStudio 与芯片进行通信。 即使未列出为 EV2400支持的器件。

我在3.3V 时有 I2C SDA 和 SCL 可用于与芯片通信。

通过 I2C 将 bqStudio 与 EV2400搭配使用是否可行?

此致、

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    是的、您可以使用 EV2400通过 bqStudio 与 BQ76942通信。 您可以在 bqStudio 的下载页面上查看其支持的产品。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答。

    我尝试使用 EV2400连接到芯片、但没有成功。 我可以通过 osc 看到。  bqStudio 在 I2C 线路上发送的消息、但它们不是应答。

    我让它与一个可以通过 I2C 读取数据的主机配合使用。 但无法使其与 bqStudio 配合使用。 我已经在 bqStudio 中尝试了一组不同的 I2C 地址、因为我不清楚它的解释方式。

    更改 bqStudio 中的 I2C 时钟速度是否有任何作用?  在示波器上看不到任何差异。

    是否有任何关于我下一步可以尝试的提示?

    此致、

    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    您是否将 EV2400更新为最新固件(v0.32)? 您是否唤醒了设备?

    如果检测到 IC、BQSTUDIO 应直接打开仪表板。 如果您进入选择屏幕、则连接不好。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    事实证明、与 EV2400连接时、I2C 电平没有足够低、无法达到规格范围内的要求。 因此、硬件设计故障在连接到我们的主机时未出现。

    现在它可以正常工作、bqStudio 会自动检测 IC、并且可以与其通信。

    感谢你的帮助。