This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:设计由 UCD3138控制的 PSFB

Guru**** 2393785 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052832/ucd3138-designing-a-ucd3138-controlled-psfb

器件型号:UCD3138

您好!

我 找到了有关使用适用于 PFC 评估板的 UCD3138设计和实现交错 PFC 的应用报告 SLUA712。 因此、我想知道 PSFB 评估板是否有等效的东西、例如使用代码段等解释 UCD3138这种模式的设置和广泛功能。 可用于使用 UCD3138设计具有 PSFB 拓扑的直流/直流转换器的任何源。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在 TI.com 上搜索"UCD3138"、您会发现一些有用的内容、例如参考代码、应用手册等

    关于使用 UCD3138的 PSFB、参考代码位于以下位置: https://www.ti.com/tool/UCD3138FW-PSFB?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=partmatches

    此致、

    徐美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 目前拥有采用 PSFB 拓扑的直流/直流转换器 EVM、其输入电压为400V、输出电压为12V、功率级别为360W。 我想进行适当的更改、使其适用于2kW、400V 作为输入、48V 作为输出。 请告诉我应该采取的方法和所需的更改、以及要使用的文档和软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议重新设计适用于2kW 的电路板、因为您的要求远高于360W、因此需要考虑很多因素、例如 MOSFET、电线、布局等  

    关于固件、您需要将输出电压从12V 修改为48V、并将一些保护设置点修改为 OVP、OCP 等 此外、PID 参数可确保输出性能满足您的要求。

    此致、

    徐美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解硬件部件的重新设计。 请告诉我有关固件更改的更多信息。 我们是否可以仅使用 Fusion Digital Power Studio 实现它? 或者我们也需要其他东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该更改固件中配置 的与 FB 性能相关的参数、例如 电压设定点、OCP 设定点、OVP 设定点、PID 参数。 有关与 FB 性能相关的参数的许多详细信息。 我建议您查看演示代码、然后您可能会更好地了解需要更改的参数。