This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9061-Q1:适用于汽车高侧保护

Guru**** 2388460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM9061-Q1, LM5067
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057449/lm9061-q1-althernative-to-automotive-high-side-protection

器件型号:LM9061-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5067

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我正在查看您的 LM9061-Q1产品、并想将其功能用于。
但是、该产品的数据表展示了一个 N-MOSFET。
这意味着该产品仅适用于 N-MOSFET (用作开关)。
在我的设计中、我的 N-MOSFET (用作开关)位于低侧。
您是否有类似 LM9061-Q1的产品、但可与低侧 N-MOSFET 配合使用?
2.在我的设计中、MOSFET (用作开关)位于高侧、不是 N、而是 P-MOSFET。
您是否有类似 LM9061-Q1的产品、但可与高侧 P-MOSFET 配合使用?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    感谢您的支持!

    1A)请查看用于低侧 N-MOSFET 控制的 LM5067控制器。

    2A)我们没有解决方案来控制高侧上的 P-MOSFET。   有关分立式实施、请参阅 www.ti.com/.../slva862a.pdf 中的图1和2。

    顺便说一下,为什么 P-MOSFET 在高侧更受欢迎?

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢您的友好回复。

    我的客户表示将接管旧设计人员的当前设计。
    客户也不知道为什么选择 P-MOSFET 而不是 N-MOSFET (尽管它们仍应正常工作?)。

    此致、
    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我的客户已阅读 LM5067的数据表、但输入电压似乎没有达到低至6V 的幅度。
    您还有其他什么可以达到该幅度的东西吗?

    此致、
    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 任何一个 FET 都应该正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    我们的-ve 热插拔控制器的最小工作电压为9V。

    此致、  

    Rakesh